This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH162244A:在 VOL 时如何获取器件的 Ro?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/958928/sn74lvch162244a-how-to-get-the-ro-of-the-device-when-vol

器件型号:SN74LVCH162244A

大家好、

我们需要在 Vo 为低电平时检查的 Ro。 如何获取? 我们是否可以使用以下数据进行 计算? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于最坏情况下的值、只需使用欧姆定律:ROL = VOL / IOL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    是的、如果您需要最坏情况下的保证输出阻抗、则可以使用 VOL 和 IOL 来计算 ROL。  

    在典型情况下、输出阻抗肯定会低于此值、因为数据表是最坏情况的保证。

    Michael