This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T34:负电压输出

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/961947/sn74aup1t34-negative-voltage-output

器件型号:SN74AUP1T34
主题中讨论的其他器件:LMG1020

您好!  

我们需要将3.3V CMOS 逻辑转换为逻辑、以实现-2.5V 为高电平、-5V 为低电平的栅极驱动器。 我们是否有任何电压转换器或 IC 可帮助实现这一目标?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们所有的电压转换器都有一个共用的接地端,所以我们没有任何东西会在输出端将接地从0V 降至-5V --它们只会真正地改变正电压(例如,3.3V 至5V)。  我知道的实现这一目标的最常见方法是使用此处所述的电路:

    https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/605766?POSITIVE-TO-NEGATIVE-LEVEL-SHIFTERS 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您希望驱动 GaN FET (或类似器件),可以尝试在器件型号 LMG1020下发帖,通知 GaN 驱动器团队—他们可能有解决方案。