This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245-Q1:VA 范围与放大器;Vb 关断时以及如何处理未使用的 I/O 引脚

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/958213/sn74lvc8t245-q1-range-of-va-vb-at-turn-off-and-how-to-handle-unused-i-o-pins

器件型号:SN74LVC8T245-Q1

(a)当 Vcca 和 Vccb 均为0V 时、在开启 SN74LVC8T245PW 之前、是否存在 A1和 B1的推荐电压和电流? 关断时的电压限制是否与数据表中的范围相同(绝对最大电压-0.5–6.5V)?

(b)我想问如何处理未使用的 I/O 引脚。 我计划在没有下拉电阻器的情况下将未使用的输入引脚连接到 GND、并且未使用的连接引脚断开。 您能告诉我这种使用是否有问题吗?