This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:电源序列和使能

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/961426/lsf0108-power-sequence-and-enable

器件型号:LSF0108

早上好、

我 在我的设计中使用 LSF0108芯片、主要用于接收5V 信号并将其转换为3V3。  

我根据数据表信息输入了原理图。 VREFB 为5V、VREFA 为3.3和200欧姆电阻连接到 VREB 输入和使能信号。

这里我的问题是、先启用3V3、然后在3V3之后启用5V。 在芯片被启用前、VREFA 被应用于组件。  

我在数据表中找不到任何与此相对的方法、但我想确保这种方法是否正确。

我附加了电路的屏幕截图

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先为 Vref_A 上电是安全的。 仅当 Vref_B > Vref_A 时、电流才会流动

    不得在 Vref_B 上使用下拉电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    此短视频详细介绍了偏置电路: 了解 LSF 系列的偏置电路

    这个介绍了使能引脚的使用: 将使能引脚与 LSF 系列一起使用

    请回顾这两项(总共只有大约5分钟)、如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    感谢您提供相关信息、

    在数据表中、当我检查应用运行条件(表-3)时、我看到 VrefB 可高达5.5V。 在我的应用中、它将是恒定的5.1V 电压、这在规格中。

    另一方面、在第6.3章中、对于 VIO 输入/输出电压和 VREF_A/B/EN、最大 V 范围均规定为5V。  

    在我的应用中、VrefB 的电平为5.1V、VrefA 的电平为3.3V。 我希望 IO 电压也与 Vref 电压处于相同的电压电平。 VrefB IO 均为电平转换器的输入。

    5.1V 是否会成为问题?

    此致

    Onur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用5.5V 测试电气特性。第6.3节中的5V 规格似乎是错误的。

    该器件的设计目标是5V、但5.5V 是标称5V 电源的最坏情况、容差为±10%、因此必须包含该范围。 只要5.1V 电源的实际电压保持在5.5V 以下、您的电源就是安全的