This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4021B-Q1:建议使用8位静态移位寄存器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4021B-Q1, SN74HCS595-Q1, SN74HCS165-Q1, SN74HCS166-Q1, CD4021B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/958669/cd4021b-q1-recommend-8-bit-static-shift-register

器件型号:CD4021B-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74HCS595-Q1SN74HCS165-Q1SN74HCS166-Q1CD4021B

各位专家:

您对替换 Onsemi MC14021B 的建议是什么? 我发现 CD4021B-Q1是一款非常旧的器件、是不是最佳的替换器件、还是您有其他建议? 谢谢你。

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否需要 P2P 替代产品? 那么没有太多选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    无需 P2P、但需要通过汽车认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    您指出的器件将是替换 MC14021B 的最佳选择。

    CD4021B-Q1

    但是、如果您不需要 P2P、也可能不需要高达18V 的工作电压、那么我们当然还有其他选项。

    例如、如果您希望使用<6V 的用例、那么我建议使用 SN74HCS595-Q1、这是一款最近发布的器件、并且采用一些更小的封装(包括 QFN)、有助于节省布板空间。

    这可能是一个选项吗? 或者要求大于6V?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于并行输入移位寄存器、请使用 SN74HCS165-Q1或 SN74HCS166-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、感谢您的澄清、您答对了、这些建议将是与 CD4021B 功能相匹配的正确建议