This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC24T245:阻焊层开孔

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/960726/sn74avc24t245-solder-mask-opening

器件型号:SN74AVC24T245

您好!

SN74AVC24T245ZRGR 和 SN74AVC24T245NMUR 之间的焊球尺寸不同、如下所示。 因此、如果将 SN74AVC24T245ZRGR 替换为 SN74AVC24T245NMUR、是否应更改阻焊层开孔?

- SN74AVC24T245ZRGR

- SN74AVC24T245NMUR

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato-San、

    NMU 封装图包含焊盘尺寸建议:

    这些是建议-而不是要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys-San:

    感谢您的快速响应。

    数据表中未提及 ZRG 封装图。 那么、您能否与我分享有关焊盘尺寸的建议?
    我想知道它们之间是否有差异。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    如果您之前使用的是 ZRG 封装、您的电路板上是否还没有焊盘尺寸? 我不知道您在电路板上使用的尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys-San:

    感谢您的快速回复。

    对于 ZRG 封装图、客户电路板上没有相关信息。 那么、您能给我推荐的封装图吗?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    如果您需要知道是否会有变化、您需要知道客户做了什么、而不是我推荐的。 我无法控制客户的现有板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys-San:

    让我们提出最简单的问题。 请为我提供 ZRG 封装的建议焊盘尺寸?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys-San:

    很抱歉,我上面有误。 我对其进行了更正。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    我们不建议使用即将停产的旧封装、而是新封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys-San:

    感谢你的答复。

    我知道。

    此致、
    加藤