This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC32T245:LFBGA 与 nFBGA 之间有何差异?

Guru**** 2526730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/961180/sn74avc32t245-there-are-any-differences-between-lfbga-and-nfbga

器件型号:SN74AVC32T245

大家好、我在几天前收到了 TI 的一条消息、即组件 SN74AVC32T245ZKER (LFBGA 封装)将为 OBS。
所以、我正在寻找一个替代 P / N 的方法
TI 推荐的替代产品是 nFBGA 封装:SN74AVC32T245NMJR。
我想知道我是否可以在不进行任何电路板设计更改的情况下使用它、以及封装、引脚排列或其他显著差异。
非常感谢帮助者。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    NMJ 封装旨在直接替代 ZKE 封装。 不需要进行任何更改、但您可能希望根据我们对新封装的建议查看焊盘尺寸/几何形状(旧封装不包含建议)。

    如果您一直在使用 ZKE 封装而没有任何问题、那么您的焊盘几何形状应该很好。