This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVC14A:是镀金端子

Guru**** 2804755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/960702/sn54lvc14a-are-the-terminals-gold-plated

器件型号:SN54LVC14A

大家好、

在 SN54LVC14AFK 数据表的旧版本中、明确表示这些引脚是镀金的、如下图所示。 但最新的数据表中没有这句话、因此请确保该器件的引脚仍为镀金?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    器件没有物理更改。 端子仍镀金。

    这只是机械图纸格式的更新。 这些图用于同一封装中的所有器件、因此更新中删除了镀层等细节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回答。

      由于这句话已从数据表中删除、TI 是否在其他文档中进行了解释、以告知客户终端仍镀金?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    在"封装选项附录"中,您可以看到它仍然列出封装使用了印版后处理程序--它没有改变。

    如果对军用级器件有任何疑问、客户可以随时向我们咨询详细信息。