This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108输出的上升沿异常

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/958329/lsf0108-abnormal-rise-edge-of-output-of-lsf0108

器件型号:LSF0108

尊敬的 TI:

在这里、我们在使用 LSF0108时遇到了一个问题。 下面是原理图。 V1.8侧为输入、而 V3.3侧为输出。

我们观察到、3.3V 输出上升沿的转换速率有时会变慢。 在下面的波形中、黄色表示 A1引脚、蓝色表示 B1引脚。 您能帮助解释一下这种异常现象吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些过冲看起来好像3.3V 器件主动将线路驱动为高电平。 SD 协议是否是双向的? 我怀疑只有当3.3V 侧为输出时、您才会获得慢速边沿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    但为什么只有这个位的边沿较慢、而其他位则较快。 但是、什么会导致这种情况缓慢呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当3.3V 器件将线路驱动为高电平时、您将获得快速边缘。
    当1.8V 器件将线路驱动为高电平时、您会得到一个慢速边沿、因为超过1.8V 的电压仅由上拉电阻器弱驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、克莱明是正确的。  

    当线路从3.3V 侧主动驱动为高电平到1.8V 侧时、您将获得一个快速边沿。

    当您尝试以相反的方向运行并从1.8V 向上转换到3.3V 侧时、 3.3V 侧将仅通过外部上拉电阻器上拉、因此将具有 RC 曲线响应、而不是从低阻抗驱动器看到的边沿。

    最棒的
    Michael