This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS595:16位移位寄存器

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV595A, SN74HCS595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/961016/sn74hcs595-16bit-shift-register

器件型号:SN74HCS595
主题中讨论的其他器件:SN74LV595A

大家好、

您能帮您选择16位移位寄存器吗? 客户考虑将 SN74HCS595和 SN74LV595A 用作8位移位寄存器。 此外、他们希望查找与这2个器件类似的16位移位寄存器。 TI 有哪些16位移位寄存器与这2个器件类似?

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HCS 具有施密特触发输入;LV 具有更高的驱动强度。

    没有16位 CMOS 移位寄存器、因为它很容易级联两个8位移位寄存器;只需将第一个芯片的 QH'输出连接到第二个芯片的 SER 输入;请参阅 SN74HCS595数据表的图9-1: