This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0101:需要有关 OE 引脚的更多详细信息

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0101, TLV809E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/958449/txs0101-need-more-details-about-oe-pin

器件型号:TXS0101
主题中讨论的其他器件: TLV809E

您好!

我们以前在多个电路中使用过 TXS0101、但没有任何问题。 通常、我们通过100k Ω 下拉电阻将 OE 接地、并将其连接到由 VCCA 供电的主机。 然后、主机在启动后驱动 OE 若干次。

问题:

现在、我们有一个电路、我们需要在1.8V 和3.1V 之间进行转换、并且我们没有足够的引脚来驱动 OE。 那么、我要查看我的选项。

我打算做的是:

  • 将 OE 连接至100k Ω 下拉电阻。
  • 将 OE 连接至1KOhm 上拉至 VCCA
  • 只要 VCCA 和 VCCB 不稳定、就将 OE 连接到漏极开路、从而使 OE 保持低电平  

够了吗?

如果不需要、如果我不需要使用 OE (而且我的设计中没有足够的引脚来实现)、我需要对 OE 采取什么具体措施?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不关心加电期间 I/O 的状态、则可以将 OE 直接连接到 VCC

    如果您知道需要多长时间、可以添加 R-C 电路以使 OE 电压缓慢上升、或使用 TLV809E 等复位 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢

    因此、如果我使用稳压器的 POWER_Good 输出来确保加电完成+额外的 R/C 延迟、我应该位于安全侧。

    谢谢、