This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:输出保护

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/960692/sn74lvc1g07-output-protection

器件型号:SN74LVC1G07

您好、先生、

 此器件内是否有针对输出引脚的保护电路?

在我的原理图中、SN74LVC1G07DBVT 在 VCC + 3.3V 处使用。
输出引脚侧的上拉电阻被误认为是0欧姆电阻器、引脚4和+3.3V 的输出引脚直接连接。
当电路上拉时、SN74LVC1G07DBVT 未损坏、工作正常。
引脚2输入引脚上有一个低电平为+3.3V 的电源接通至2毫秒、然后有一个高电平为+3.3V
请确认。
谢谢。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件没有内置电流限制机制(请参阅数据表的第9.2.1节)。 可能超过了50mA 的绝对最大额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回答。

    流经 SN74LVC1G07DBVT 引脚4的电流 测量值约为130mA。

    由于它超过了绝对最大额定值、我希望它被损坏。

    如果它损坏,将有大电流流经器件的引脚4,VCC 和 GND 是否会短路?

    据认为、当 大电流流动时、PCB 模式可能会被烧坏。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能会发生任何情况。 在最坏的情况下、器件只是降级、稍后会出现故障、而您最不希望出现故障。