This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:不工作

Guru**** 2528790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/954704/txs0104e-not-operating

器件型号:TXS0104E

我扫描了数据表、为将3V3嵌入式操作转换为1v8传感器应用的系统创建了一个初步电路。 VCAA 的工作电压为1v8、VCCB 为3V3。 我无法在器件之间实现从 B 到 A 的 I2C 通信? OE 通过一个20K 下拉电阻器接地、也可通过3V3嵌入侧的 GPIO 进行切换。 我看到 OE 需要位于 VCCA 侧。 TXS0104是否不会在接收到3V3信号的情况下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、当 VCCA 为1.8V 时、该器件将以3.3V 输入电压与 OE 引脚配合工作。 请参阅建议的工作条件、OE 引脚的 VIH (最大5.5V)。

    您能否在运行期间获得 A1、B1和 OE 引脚的示波器截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是屏幕截图:蓝色是 B1、绿色是 A1、黄色是 OE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cy、

    OE 信号看起来是低电平、该信号需要为高电平才能启用器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、嗯、如果 OE 为高电平、来自嵌入式单元的 I2C 线路将被敲出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cy、

    因此、听起来 A 侧上的任何东西都将线路保持在低电平。