This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:电平转换器输入侧(B 侧)的振荡

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/957189/txs0108e-oscillation-on-input-side-of-level-shifter-side-b

器件型号:TXS0108E

5伏的 B 侧输入连接到 Atmel ATF750C、一些线路连接到具有图腾柱输出的 HCCL2400。  这些线路上的信号在几百微秒的突发中以高速率(~5nsec 脉冲间隔10至20nsec)振荡。  这些线路上没有上拉电阻、并且器件之间的布线长度小于10英寸。  正常数据速率大约为几 MHz。  如果我移除电平位移器、一切都正常。  有些线路的行为似乎与具有上拉电阻的数据总线相连。  有关原因或如何解决问题的任何建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rajen、

    您是否有此问题的范围截图? 这通常是由于高容性负载导致转换时间较慢、这会使器件在每次连续触发时发生振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦

    我没有示波器照片。  如果我描述它们、它们是从高电平变为低电平的3到 nsec 脉冲、持续约15到20nsec。  它们一次突发300到500微秒。  看看脉冲、3.3V 侧会在转换过程中领先几 nsec、正如在5V 侧看到的那样。  因此、振荡似乎从3.3V 侧开始。  我们使用 Altera 的 MAX10、可能 FPGA 上的引脚属性设置不正确。  我们为该引脚选择了弱上拉。  它应该被设置为什么、以便与电平转换器的侧"A"输入特性相匹配。  FPGA 是来自 Altera 的10m04sce169c8g、在1至2英寸内直接连接到电平转换器一侧"A"。

    谢谢、

    Rajen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rajen、

    我会诚实地说、在没有原理图或示波器的情况下帮助调试将非常困难、我只能针对这种行为的主要原因给出通用的响应。 该器件具有内部上拉电阻、因此无需外部上拉电阻。 主要原因是电容负载过重、导致边沿转换速率变慢。 这些振荡是在器件空闲时处于稳定状态、还是在转换期间发生?