This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4013B:CD4013B 输入和输出问题

Guru**** 2904580 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4013B, SN74LVC2G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/960865/cd4013b-cd4013b-input-and-output-issue

器件型号:CD4013B
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G74

尊敬的团队:

最近、我的客户希望使用我们的 CD4013B 来替代 NLV1403BDR2G、他们对我们的器件有两个问题。  

在使用 NLV1403BDR2G 之前、当该器件断电且 SET 引脚为高电平时、Q 引脚输出将为高电平、因为每个引脚的二极管如下所示。

我们的 CD4013B 是否具有相同的现象? 当 CD4013B 断电时、在 SET 引脚= H 状态下、Q 引脚输出是多少?

2.当 NLV1403BDR2G 通电时、即使没有如下所示的输入、Q 引脚仍将输出高电平。 我们的 CD4013B 是否具有相同的现象?

谢谢、此致、

雪利