This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G125:如果 VCC 仅为3.3V、VIH 和 VIL 将是什么

Guru**** 2547750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/960730/sn74ahct1g125-what-the-vih-and-vil-would-be-if-vcc-only-3-3v

器件型号:SN74AHCT1G125
主题中讨论的其他器件:SN74LV1T125

大家好、

我们知道 AHCT 需要5V VCC。

但是、客户提供的旧设计仅提供 VCC 3.3V 电压。 (到目前为止没有任何问题。)

我们希望知道、在这种情况下 VIH 和 VIL 会有所不同?

是否有任何副作用?

谢谢你。

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在建议的工作条件之外、不保证正常工作。

    只需将其替换为 SN74LV1T125即可。 (我既不能确认也不能否认这两个器件使用同一个裸片。)