This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:用于将5V、20MHz 时钟信号转换为3.3V 的电平转换器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T34, SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/960670/sn74lv1t34-level-shifter-for-5v-20mhz-clock-signal-to-3-3v

器件型号:SN74LV1T34
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G34

你(们)好

您能否确认 在以下情况下是否可以使用 SN74LV1T34?

输入信号:5V、20MHz 时钟信号(I mean、方波)

VCC = 3.3V

他们希望能够获得3.3V、20MHz 的信号作为输出。

根据数据表、它看起来正常、但请让我确保以防万一。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是可以的。

    普通 SN74LVC1G34也可以。