This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:1.5V 应用咨询

Guru**** 2769205 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, LSF0204D, TCA9803, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/958210/txs0104e-1-5v-application-consult

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件: LSF0204DTCA9803TXS0108E

大家好、

在这里了解您很高兴。 我的客户希望在 I2C 应用中使用从1.5V 到3.3V 的电平转换、并且无需在 IO 引脚中使用外部拉电阻器。 我发现 TXS0104E 和 LSF0204D 都不能用于此类应用。 您是否有另一个设备可以在这里被穿透? 谢谢。

BR、

查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9803仅需要一侧的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    感谢您在这里的帮助。 您是否有两侧都不需要上拉电阻器的器件? 谢谢。

    BR、

    查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅 TXS0108E 支持1.5V