This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC541A:输入的 DT/DV 上升和下降时间

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A, SN74LVC126A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/957858/sn74lvc541a-dt-dv-rise-and-fall-time-of-the-inputs

器件型号:SN74LVC541A
主题中讨论的其他器件:SN74LVC125A、 SN74LVC126A

此器件输入的上升和下降时间是否有规格?

此致 Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然不是。 SN74LVC125A 数据表规定的限值最多为8ns/V;SN74LVC126A 数据表规定的限值为10ns/V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marc、

    看起来不像列出了该规格、但最好参考同一 LVC 系列中的其他器件(正如 Clemens 所做的那样)、因为它们将共享相似的输入驱动器、并且可能会共享相同的所需输入转换。