This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4504B:高输入电流

Guru**** 2895080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/957865/cd4504b-high-input-current

器件型号:CD4504B

您好!
客户测得的输入电流高于数据表中规定的最大1uA。 这是可行的吗? 他测量的电流为4mA。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是如何测量的? 电压高于 VCC?

    该芯片也可能损坏。