This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC541A:禁用时输出拉至低电平

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC540A, SN74LVC08A, SN74LVC1G97

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/957723/sn74lvc541a-output-pull-low-when-disable

器件型号:SN74LVC541A
主题中讨论的其他器件:SN74LVC540ASN74LVC08ASN74LVC1G97

尊敬的团队:

这是台达团队的 Kevin。

客户正在使用 来自 Nexperia 的74LVC541。

我们是否有类似的器件、但禁用时输出将拉低?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据/OE 输出
    0 0
    0 0 1 0
    1 0 1
    1 0 

    这是一个具有反相输入的与门。 SN74LVC1G97可×单栅极;对于许多栅极、将逆变器与和器件组合在一起、例如 SN74LVC540A 和2 SN74LVC08A。

    对于高电平有效的 OE、您可以使用和器件。