This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1GU04:YZV 封装尺寸 pdf 数据。

Guru**** 2813155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/957483/sn74lvc1gu04-yzv-package-foot-print-pdf-data

器件型号:SN74LVC1GU04

 大家好、

 我的一位客户将使用 SN74LVC1GU04YZV 作为他们的新产品。

 因此、他们需要获取器件封装来制造 PCB。

 请告诉我如何获取 PDF 格式的器件封装数据?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    数据表的末尾提供了焊盘图案图、可下载 PDF 格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YZV 封装信息 没有焊盘图案图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

     如果数据表中未提供焊盘图案(如 Clemens 所示)、您也可以 在此处查看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Dylan、Clemens、

     非常感谢您的回复。

     我将要求客户从网站下载 YZV 封装 CAD 数据、因为   数据表中找不到焊盘图案图。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。