This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:以下拓扑中的连续反馈环路?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/957654/sn74lvc2g07-continual-feedback-loop-in-the-following-topology

器件型号:SN74LVC2G07

团队、

我对 SN74LVC2G07器件有疑问。  以下拓扑中是否存在连续反馈环路的机会? 信号是否会一直处于低电平、而不会被缓冲器任一侧的电阻器拉高?

基本上、我有一条 I2C 总线、我想在两个板之间隔离。 如果不隔离、总线上的上升时间就变得非常糟糕。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    是的、这将被卡在低电平。