This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS11-Q1:输入配置

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS11-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/957625/sn74hcs11-q1-input-configuration

器件型号:SN74HCS11-Q1

各位专家、您好!

SN74HCS11-Q1的输入引脚上是否需要任何限流电阻器? 谢谢。

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    这些输入具有高阻抗、因此除非您计划输入大于 Vcc + 0.5V、否则无需使用电阻器。