This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G34:热插入

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G34, ESD351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/956898/sn74lvc2g34-hot-insertion

器件型号:SN74LVC2G34
主题中讨论的其他器件: ESD351

大家好、

我们使用 SN74LVC2G34作为来自 MCU 的 TxD 和 RxD UART 信号的缓冲器、以驱动两个电路板之间的电缆、间隔约为12英寸。 电压大约为3.3V、数据速率为250kHz。 热插入电缆时、缓冲器损坏。 是否会使用建议使用其他器件来驱动电缆? 它们目前有一个钳位电压为7.5V 的 TVS 二极管、这是否可以通过使用 ESD351等较低的钳位电压器件来解决?

此致、

车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    7.5V 高于绝对最大额定值、因此较低电压的二极管可能更好。

    但是、您是否确定这是原因? 是否构建了连接器以确保先连接 GND? TVS 二极管和逻辑输入之间是否有限流电阻器? 输入和 VCC 之间的普通二极管是否会更简单?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回复。 我们仍在研究其他原因。 连接器的结构不能使 GND 首先连接。 目前没有限流电阻器。 您是指数据线上的串联电阻器吗? 对于数据速率小于250kHz 的3.3VDC 信号、您建议使用什么值? 它是否位于接收器端? 您是否有任何其他有关保护接口的一般建议? 谢谢!

    此致、


    车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果接地端不同、则相对于其他接地端、任何电压都可能会大得多。

    外部二极管和引脚之间的电阻器(及其内部二极管)可确保外部二极管接受大部分电流、并且引脚上的电压较低。 该电阻器与任何寄生电容一起形成 RC 低通滤波器;使用示波器检查生成的波形。