This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4046B-MIL:CD4046B-MIL

Guru**** 2863510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/957551/cd4046b-mil-cd4046b-mil

器件型号:CD4046B-MIL

我想使用此 IC 以240KHz 解调 FM 信号

我对数据表感到困惑。

请告诉我、以 rms 为单位的输入电压和输出电压电平的最大值和最小值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bhushan、

    此 PLL 与数字信号(从0V 到 Vcc 的方波)配合使用。 提供输入和输出电压限值、RMS 电压可通过 Vcc x .707 (假设轨到轨和50%占空比)计算得出。