This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV221A:脉冲切断短路、当不应接线时、RETRIGGERS

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC221, CD74HCT221, SN74LV221A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/956110/sn74lv221a-pulse-cut-short-retriggers-when-it-should-not

器件型号:SN74LV221A
主题中讨论的其他器件:CD74HC221CD74HCT221

编号:CS0323764
联系人:John Liguori
名字:John
姓:Liguori
简短描述:脉冲切短、当不应时、RETRIGGERS
电子邮件:jliguori@firecominc.com
公司:FIRECOM INC.
公司电话:
语言:英语
状态:打开
提供案例详情或评论:

尊敬的代表:

我使用的是 SN74LV221APWR,发现输出脉冲有时会被切断,而设备会在不应该被切断时重新触发。

我在互联网上发现了此问题的参考信息:

e2e.ti.com/.../836072
e2e.ti.com/.../920058

问题:

•TI 目前是否正在解决此问题?
•何时提供始终具有正确输出脉冲宽度且真正不可再触发的器件?
•现在是否有任何以5V 和相似速度运行的替代不可再触发器件?

谢谢、

John Liguori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、John、欢迎参加论坛!

    我无法提供有关内部项目的详细信息、但我可以说我们确实在研究这个问题。

    LV221是唯一显示此问题的器件。 我建议改用 HC 或 HCT 型号 CD74HC221或 CD74HCT221。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 SN74LV221A 封装中是否都存在问题?

     

    TI 是否计划在未来提供具有正确输出脉冲宽度且真正不可再触发的 SN74LV221APWR 器件(TSSOP)?

     

    SN74LV221APWR 器件(TSSOP) 预计何时可供购买?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    我们仍在寻找故障机制、因此我现在无法回答您的问题。 此过程可能需要很长时间、因此如果您在不久的将来需要类似的器件、我建议您使用前面提到的器件 Emrys。