This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245-EP:如何定义缓冲器输入状态

Guru**** 2532340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/957384/sn74lvc16t245-ep-how-to-define-buffer-input-state

器件型号:SN74LVC16T245-EP

大家好、

在我的项目中、我将使用一个16位电平转换器 SN74LVC16T245MPWREP、一个8位电平转换 器 SN74LVC8T245MPWREP、一个2位电平转换器 SN74LVC2T45MDCTTEP、其中信号连接到用于输入和输出的 Micro D 连接器。 我的问题是

  • 如果连接器未与其他系统配对、I/O 是否处于高阻态。
  • 如果它们处于高阻态、那么是否可以安全地保持它处于相同的状态、或者我应该通过上拉或下拉来定义 I/O 的状态。
  • 在 SN74LVC2T45MDCTTEP 的数据表中、我找不到 Ɵjb Ω 和 Ɵjc Ω 值。请提供这些值。

谢谢、

Jayanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIR 和 OE 引脚可用于禁用输出驱动器、但输入缓冲器(两侧)始终处于活动状态。 因此、如果 I/O 引脚配置为输入、并且可能不由外部器件驱动、则应添加上拉/下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jayanth、

    以下是您请求的热额定值:

    Ɵjb - 96.4.

    Ɵjc - 114.7