This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC32T245:vccb 是否可以为4个不同的通道设置多个值?

Guru**** 2528920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/957180/sn74avc32t245-can-vccb-have-multiple-values-for-the-4-different-channels

器件型号:SN74AVC32T245

您好-

是否可以将所有4个 VCCA 都设置为1.2V、然后将一半的 VCCB 设置为3.3V、另一半设置为1.8V?  只是检查一下。  引脚排列看起来每8个通道都有一个 VCCA+B。  想知道它们是否是独立的。

感谢你的帮助

Chris H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些引脚在内部连接。 只有两个电压。