This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV125A-Q1:符合 LVTTL 标准

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A-Q1, SN74LVC1G125-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/957101/sn74lv125a-q1-lvttl-compliance

器件型号:SN74LV125A-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC125A-Q1SN74LVC1G125-Q1

我们将了解如何使用该器件输出 LVTTL 信号。  我们将为器件提供3.3V 的标称电压(最大值:3.4V)。  

从数据表中可以看出、在3V Vcc 时、V_OL 最大值为0.44 (假设3.3V 时略高)、略高于 LVTTL 所需的0.4V VOL 最大值。  我们是否可以使用缓冲器输出端的外部下拉电阻器来降低该电压以满足 LVTTL 规范?