This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1GU04:SN74AHC1GU04输出问题

Guru**** 2514385 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1GU04, AMC1210, SN74LVC1G14, TLV3501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/956825/sn74ahc1gu04-sn74ahc1gu04-output-problem

器件型号:SN74AHC1GU04
主题中讨论的其他器件: AMC1210SN74LVC1G14TLV3501

当我使用 SN74AHC1GU04时、我发现输出与我预期的不同。 我的输入大约为2.2V、SN74AHC1GU04提供3.3V 电压、但输出大约为1.7V、这是否正常? SN74AHC1GU04的输入和输出电压之间有何关系? (我的理解是、在不超过 VCC 的情况下、输入=输出。 是这样吗?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件是一个逆变器。 当输入电压低于 VIL 时、输出为高电平。 当输入电压高于 VIH 时、输出为低电平。 在这两者之间、输出未定义。

    AHC 器件具有可过压输入;请参阅 [常见问题解答]我的逻辑器件的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?

    为什么要使用非缓冲("U")设备? 如今、此类逆变器的唯一目的是构建皮尔斯振荡器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想反转我的时钟、下面的给出了时钟的波形

    以下是通过逆变器的波形(电源3.3V)

    输入的最小值为1.3V、最大值为3.6V、但输出的最小值为380mv、最大值为2.42V。 为什么会发生这种情况。 根据我的理解、振幅应在相反的方向相同。 是否有任何解决方案? 如果该逆变器不适用、是否有其他可满足我需求的器件?

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件不适用。

    您是要反转模拟信号、还是要从模拟信号中获取方波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我只需要反转信号、是否建议使用任何器件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    逻辑器件没有保证模拟信号的特性。 要反转正弦波、请使用 高速运算放大器。

    (您需要反相正弦波的用途是什么?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该信号是另一个 EVM 板(AMC1210输出的 CLK 信号)、我想将其反向输入到 ADC 中、我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但对于时钟信号、您需要正弦波。

    反相时钟信号需要哪些电气特性? (为什么需要反转?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也感到困惑、但输出 EVM 的 CLK 输出是正弦波。

    )ADC 采样是由下降沿触发的、与 EVM 相反、我希望通过反向 CLK 来使 ADC 采样正确。(TI 员工建议我执行此 μ 操作

    您是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、ZZZT、

    我认为 SN74LVC1G14在这里更合适、但您需要使输入信号更接近 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有能够处理1.3V…内输入信号的逻辑器件 3.6V 范围内、您可以使用任何高速比较器、例如 TLV3501。