This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G74:传播延迟与温度间的关系

Guru**** 2929880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/956986/sn74lvc2g74-propagation-delay-vs-temperature

器件型号:SN74LVC2G74

大家好、团队、

 

至于传播延迟,该特性具有温度的线性度?

图1和图2显示了传播延迟与负载电容的关系、客户希望看到传播延迟与温度之间的类似图。

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michiaki、

    遗憾的是、我们没有该器件的数据。 但是、客户可以获得产品文件夹中列出的 EVM、并在其所需的温度范围内对此运行测试。