This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:推荐产品

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/957005/sn74avc4t774-recommended-products

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T774TXB0104

您好、先生、

我正在寻找与 SN74AVC4T774PW 相同的器件、但没有方向控制、这意味着自动感应。
外观输出为三态同相、速度为500Mbps、自动感应和方向控制器件外观。
4个通道。
对于1.2V 转换、最低200Mbps 或150Mbps。

有什么建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不存在500Mbps 的自动双向转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    Clemens 正确、自动双向转换器不支持此类高速转换。

    我们拥有的最高速单端转换器件是方向控制型器件、如您正在查看的器件或 SN74AXC4T774。

    我们为自动双向提供的最佳器件是 TXB0104。

    最棒的
    Michael