This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 自动感应电平转换器支持1.2V 至5.5V I/O

Guru**** 2768975 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/954037/auto-sensing-level-translators-supports-1-2v-to-5-5v-i-o

主题中讨论的其他器件:LSF0108

您好!

我们需要8通道电平转换器、它具有用于 GPIO 的自动方向感应功能(I/O 电源:1.2V 至5.5V)。

要求:
1) 1)在我们的设计中、A 侧将处于固定3.3V 电源、B 侧必须从1.2V 更改为5.5V。
2) 2)信号将使用自动方向感应功能从 A 转换为 B 和 B 转换为 A。
3) 3)不应存在任何这样的条件:VCCA <VCCB or VCCB<VCCA.

请提供满足上述要求的 IC。

谢谢

Ahamed Faize

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一可以支持此功能的器件是 LSF0108。 Vref_A 必须被连接至尽可能最低的电源电压(1.2V)、Vref_B 上的电阻器被连接至一个更高的电压;I/O 引脚上的电压和它们的上拉电阻器与基准电压无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    在  LSF0108中、VrefA 电压必须始终低于 VrefB 才能正常运行。  

    但在我们的案例中。 VrefA>VrefB 或 VrefB>VrefA 等条件不应存在、因此我们可以从一侧的3.3V 电平转换到 Bside 的任何其他电平(小于或大于3.3V)。

    因此、该器件不足以满足设计注意事项。

    谢谢

    Ahamed Faize

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我说过的、Vref_A/Vref_B 与信号电压无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahamed、

    这将是唯一可以在这里工作的器件。 我建议观看有关 LSF 系列的培训视频 、以更好地了解 Clemens 在这里的意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将观看视频。

    请确认以下理解:

    1) 1)在 A 侧、I/O 线路电压最大值可达 Vref_A、 在 B 侧、I/O 线路电压最大值可达 Vref_B

    2) 2)如果上述情况属实、则 A 侧的 I/O 线路电压必须低于 B 侧

    此致、

    Ahamed Faize

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 A 侧、I/O 线路电压可能高于 Vref_A
    在 B 侧、I/O 线路电压可以低于或高于 Vref_B

    唯一的限制是 Vref_A < Vref_B、并且没有任何电压低于 Vref_A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    数据表中。 我总结了以下要点。

    1) 1)我们可以使用此转换器将 A 侧的多电压电平(1.2V 至5.5V)转换为 B 侧的多电压电平(1.2V 至5.5V)、反之亦然。

    2)、但用于将该转换器用于 GPIO 应用作为推挽配置

             -我们必须确定方向 A 到 B 或 B 到 A  

             -对于 A 到 B 转换、必须在 B 侧放置上拉电阻器。  对于 B 到 A 转换、不需要上拉电阻器。 (请参阅 LSF0108数据表中的图8)

             因此它不支持 GPIO 的双向通信。

    请确认以上内容。 如果为 true、则无法使用此转换器。 因为我们需要具有推挽配置、自动方向感应、多级电压转换(任何一侧1.2V 至5.5V)的转换器。

    请提供您的建议。

    谢谢、

    Ahamed Faize

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 传递低电压、并依靠上拉电阻器产生高电压。 这确实意味着所有 LSF 输出都是开漏输出。

    通常、LSF 支持与 GPIO 的双向通信。 在您的案例中、漏极开路信号为何是一个问题?