This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC123:当 CD74HC123中的多谐振荡器之一未使用时、是否可以保持 Rext/Cext 引脚断开并将 Cext 引脚连接到 GND?

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC123, SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/956659/cd74hc123-is-it-ok-to-leave-rext-cext-pin-open-and-to-connect-cext-pin-to-gnd-when-one-of-multivibrators-in-cd74hc123-is-unused

器件型号:CD74HC123
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G123

 大家好、

 我的一位客户将使用 CD74HC123作为他们的新产品。

 此外、它们只需要一个多谐振荡器。 因此、它们不需要 器件中两个多谐振荡器中的一个。

 他们想知道如何终止未使用的多谐振荡器的 Cext 和 Rext/Cext 引脚。

 他们认为 以下 是正确的。

 Cext=GND、Rext/Cext=open

 他们的理解是否正确?

 请告诉我 您的回复。

 此致、

 Kazuya。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CX 引脚内部接地。 当 RxCx 引脚断开时、它可能会在开关阈值附近浮动。 您应该将这两个引脚短接(即 C = 0、R =∞Ω)。 但是、只要该多谐振荡器没有实际触发、这可能就不重要。

    为什么不使用 SN74LVC1G123等单通道器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、Clemens、

     感谢你的答复。

     这对客户很有帮助。

     他们知道1G 逻辑系列、但他们希望使用 CD74HC123、因为该器 件已用于其当前的许多产品。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。