This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC4245A:当 VCCA 加电、VCCB 断电、OE、DIR 和 B 输入为0V 时、侧输出状态是什么?

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC4245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/956725/sn74lvc4245a-what-is-a-side-output-status-when-vcca-is-powered-up-vccb-is-powered-down-oe-dir-and-b-input-is-0v

器件型号:SN74LVC4245A

大家好、

在我客户的应用电路中、SN74LVC4245A 的 A 侧上电、B 侧断电、/OE 和 DIR 接地、 所有 B 侧输入信号都通过电阻器下拉、他们想知道在这种情况下、可以保证 A 侧信号输出低电平吗?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    它们不在规格范围内运行、因此不保证运行。 由于控制电路由 VccA 供电、因此应该能够通过 OE 引脚禁用 I/O、然后在 A 端口 I/O 上有一个下拉电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。