This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT00:ESD HBM 参考

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/956671/sn74act00-esd-hbm-consult

器件型号:SN74ACT00

大家好、

在这里了解您很高兴。 如果您能与我分享以下器件的 ESD HBM 和 CDM、我的客户会很感激。 谢谢。  

SN74ACT00PWR、SN74ACT14PWMR、SN74ACT08PWR。  

BR、

查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    对于这些器件、HBM 最高可达1500V、CDM 最高可达500V。

    最棒的
    Michael