This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT16244B:如何解决交换故障

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVT16244B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/956379/sn74lvt16244b-how-swap-failure

器件型号:SN74LVT16244B
主题中讨论的其他器件: 冲击

你(们)好。

我看到输出支持热插入、但数据表并未提供更多说明。 在一个项目中、客户使用四个 SN74LVT16244B。 热插入后只有一个装置发生故障、在总共100个电路板的5个电路板中也发生了相同的装置故障。 我将原理图粘贴在这里。  VCC 由同一电路板供电、其输出可热插入插座 XS2。 故障分析显示引脚3A4、VCC 引脚和3A4附近的其他输出引脚通过短接至 GND 而发生故障。

从上面的描述中、您能给我提供导致芯片故障的任何可能原因吗? 我将不断检查更多详细信息、您的评论可能会帮助我找到根本原因。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    此类故障的最常见原因是器件上出现较大的电压尖峰或 ESD 冲击。

    故障引脚和连接端口之间是否存在任何系统级 ESD 保护?