This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC283:CD74HC283:ESD 规格(HBM/CDM)

Guru**** 2386250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/955270/cd74hc283-cd74hc283-esd-spec-hbm-cdm

器件型号:CD74HC283

大家好,Chad San

您能告诉我们 CD74HC283M 的 ESD 规格(HBM/CDM)吗?

我们  在   5个月前申请了 ESD 测试(HBM/CDM)、但该主题已锁定。

因此、我们想知道  ESD 测试的结果。

【ESD 规格(HBM/CDM):示例】

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Masahiro、

    该器件的额定值为2kV (HBM)和500V (CDM)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迪伦·桑

    感谢您的快速响应。

    顺便说一下,您能否重新修订  有关 CD74HC283M ESD 规格(HBM/CDM)的数据表或可靠性数据?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Masahiro、

    我已经记录了数据表、以便添加该数据以供将来编辑。