This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T08:两个输入门之间的传播延迟是多少

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/956258/sn74lv1t08-what-is-the-propagation-delay-between-both-input-gates

器件型号:SN74LV1T08

SN74LV1T08是一款与门、可作为。Ω 高频和宽电压范围的出色电平转换器销售
我想知道输入栅极之间的传播延迟是多少?
我们如何减轻输入栅极之间的延迟

谢谢,
渡轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 保证同一器件的通道之间的传播延迟偏斜小于1ns。 但该器件只有一个输出、那么您要测量的确切值是多少?

    您要尝试解决的实际问题是什么?