This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC245:SN74AHC245PWR 的原理图详细信息

Guru**** 2579875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/956206/sn74ahc245-schematic-detail-of-sn74ahc245pwr

器件型号:SN74AHC245

大家好、

我对 SN74AHC245PWR 数据表的原理图有一些疑问。

  • IC 内部的输入和电源之间是否有任何二极管?
  • IC 内部是否有任何蛋白质组? 还是需要限制输入电流?
  • 如果  IC 内部没有任何蛋白站、
    • 电流限制(mA)是多少?
    • 是否建议使用外部二极管?

此致、

Kento

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San、您好!

    可以按此处所述确定二极管:  

    [常见问题解答]我的逻辑器件的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?

    答案是:否、输入和 Vcc 之间没有二极管。

    我不知道你所说的“蛋白站”是什么意思——但是如果你是指限流器,那么器件不包括任何内部限流。 数据表的绝对最大额定值表中列出了电流限制。

    如果您想获得我关于外部二极管的建议、我需要了解该应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输入电压高于 VCC 时、不会产生电流、因此无需外部电流限制。

    如果输入电压超过绝对最大额定值(7V)、器件可能会损坏。 防止这种情况的唯一方法是钳制电压、例如使用二极管(以及限制电流以保护此二极管)。