This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T245:SIM 卡缓冲器

Guru**** 2813145 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T245, SN74AXC2T245, SN74AXC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/955738/sn74avc2t245-sim-card-buffer

器件型号:SN74AVC2T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC2T245SN74AXC2T45

大家好、  

我只想确认客户是否可以将 SN74AVC2T245用作 SIM 卡应用的缓冲器。 请注意。 谢谢!

此致、

Leroy Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    速度为4MHz、信号为时钟数据和复位信号。

    此致、

    Leroy Song  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据线是双向的、因此 AVC 将不起作用。

    TI 生产 SIM 电平转换器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leroy、

    这是一个通用转换器、并不关心它用于什么通信接口。 如果数据表中列出的参数符合系统参数、则可以正常工作。 但是、我建议客户使用较新的 SN74AXC2T245。

    另外、请注意、这是一个双通道器件、看起来您提到了3个不同的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦  

    感谢您的评论。 下面是一些后续问题。  

    • 我看到 了有关 SN74AXC2T45可用于时钟和复位的其他主题(),那么我是否可以将 SN74AXC2T245用于数据,将 SN74AXC2T45用于其他两个信号(时钟和复位)? 这两个器件之间的区别是什么?
    • 我的客户正在设计具有大约20cm 的布线长度、规格仅为10cm。 您认为这些器件能够覆盖另一个10cm 吗?  
    • 是否可以知道如何使用电压转换器设计缓冲器? VCCA 和 VCCB 上不仅使用相同的电压吗? 请注意。  

    此致、

    Leroy Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    '45和'245器件之间的区别在于'245具有两个单独的 DIR 输入、每个通道对应一个。

    对于缓冲器件、10cm 没有问题。

    这些转换器允许 VCCA 和 VCCB 相同。 (您还可以使用 具有单 个 VCC的收发器、或 用于单向信号的纯缓冲器。)

    SIM 数据线是双向的、因此不能与任何"45或"245转换器配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、  

    感谢您的反馈。 您的意思是、我们目前没有可用于 SIM 数据线的器件?  

    此致、

    Leroy Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 生产 SIM 卡电压转换器