This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:我们是否有用于 SD 卡应用的双向缓冲器解决方案?

Guru**** 2929740 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC244, SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/955521/sn74lvc244a-did-we-have-the-bi-direction-buffer-solution-for-sd-card-application

器件型号:SN74LVC244A
主题中讨论的其他器件:SN74AUC244

您好、先生、

我们是否有用于 SD 卡应用的双向缓冲器/线路驱动器解决方案、该解决方案的功能与 SN74LVC244A 或 SN74AUC244相同?

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、George、

    我们的产品线中没有转接驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    采用双向解决方案的缓冲器如何? 例如 SN74LVC244A 或 SN74AUC244?

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、George、

    您基本上会问相同的问题、我们的产品系列中没有这些类型的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢迪伦