This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4043B:输出电压和输出电流的绝对最大额定值

Guru**** 2946030 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4043B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/955928/cd4043b-absolute-maximum-rating-of-vout-and-iout

器件型号:CD4043B

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 CD4043B 并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

有关 CD4043B 数据表的详细信息、该数据表未介绍输出电压和输出电流的绝对最大额定值。

请告诉我们该值。

ーーー μ A

感谢您提前提供的出色帮助。

此致。

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中没有提到输出端的 ESD 保护二极管、但输出 MOSFET 的体二极管的作用是相同的。 没有为其指定电流、因此我们必须假设限制为0mA、这意味着输出电压不应超过 VSS…VDD 范围。

    输出电流受每个输出晶体管的功率耗散(100mA)的限制。 功率耗散必须来自输出电压和电流(图2…5)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢你的答复。

    我了解 Vout 和 Iout 的最大额定值。

    我将与 客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一