This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:输出上无毛刺脉冲上电复位->

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/955647/sn74lvc1g123-glitch-free-power-up-reset-on-outputs---

器件型号:SN74LVC1G123

除了论坛文章"SN74LVC1G123:输出无毛刺脉冲上电复位"
e2e.ti.com/.../947998

我们在加电时得到一个不需要的输出脉冲。  

我们的设计将  !A 和 B 保持在低电平。 !CLR 和 VCC 一起出现。 在这种情况下、不应生成输出脉冲。  
VCC 上升时间(10%至90%)为~ 0、2ms (25V/s)。  
现在、当 VCC 在上升时、有时输出会生成脉冲。 !A 和 B 保持低电平。  

当我将350µs 时间增加到1 μ s 时、不会产生不需要的输出脉冲。  

对于 无毛刺脉冲加电复位、加电时 VCC 上升是否有一个已定义的最小斜升时间?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、欢迎参加论坛!

    没有定义的加电斜升速率、但可能应该有。

    上电复位电路本质上只是一个在启动时提供定义状态的内部 RC 电路。 如果电源斜升速度非常慢、则电路会被有效旁路。

    由于这不是在器件最初生产时确定的、因此我没有任何数据可供参考、以限制电源斜升速率。

     µs 具有类似的基于上电的电路的器件、斜升速率通常限制为200 μ V/V、以保证运行。 这可能是一个很好的使用价值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Emrys 的及时支持。