This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74AC05:CD74AC05的输出仅限3V

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74AC05, SN74LVC06A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/955649/cd74ac05-output-of-cd74ac05-is-limited-to-3v-only

器件型号:CD74AC05
主题中讨论的其他器件: SN74LVC06A

我使用 CD74AC05打开光隔离器。 由于 CD74AC05是漏极开路、我使用390欧姆作为5V 上拉电阻。CD74AC05的电源电压为3.3V。通常、对于任何漏极开路或集电极开路、输出等于上拉电压、在 本例中、无论 IC 的电源如何、该电压都为5V。 但对于在输出引脚上观察到的3V 低输入电压、这会导致上拉电流和5V 电压下的灌电流。这会使光电 LED 导通并使其导通。

此行为是否正确、即 CD74AC05为什么在输出引脚上为5V 的拉电压提供3V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出本身是关闭的、但在引脚与 VCC 之间有一个 ESD 保护二极管。 输出不可过压。

    LVC 器 件(例如 SN74LVC1/2/3G06、SN74LVC06A)具有可过压输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着我们给出的上拉电压不能超过 Vcc? 如果是、则必须在数据表中提及、以避免混淆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您将此事提请我们注意。

    数据表目前是自相矛盾的-显示输出钳位电流(绝对最大额定值表)中有一个钳位二极管、但未在输出电压(rec op conditions 表)中显示。

    我已提交一个 TT、通过将 V_O (max)更新为"Vcc"而不是"5.5V"来修复此问题