This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC14:与 SN74HCS14比较

Guru**** 2948710 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/955940/sn74hc14-comparing-to-sn74hcs14

器件型号:SN74HC14

最近、发布了一个具有施密特触发输入的新型六路逆变器。 我想知道 SN74HC14和 SN74HCS14之间的主要区别是什么? 您建议在电机驱动应用中使用哪一个?

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HCS 系列通过向所有器件添加施密特触发器输入以及使用可降低功耗的较新工艺、在 HC 系列上进行了改进。

    SN74HC14已经具有施密特触发器、CMOS 功耗在您有电机时可能无关紧要。 但 HCS 是更现代的产品系列。

    HCS 的主要目的是为使用 HC 的旧设计提供改进但向后兼容的升级。 对于新设计、根据所需的电压、速度和驱动强度、最好使用 AHC、LVC、AUP 或 AUC 等系列。 请告诉我们这些信息。