This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204D:UL 认证&放大器;CE 标志

Guru**** 2815775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/955887/lsf0204d-ul-certification-ce-marking

器件型号:LSF0204D

大家好、

我的客户要求  获得 LSF0204DRUTR 的 UL 认证和 CE 标志。

  1.  LSF0204DRUTR 是否具有 UL 和 CE 认证? 如果有、请与我分享。
  2. 我们是否 在每个芯片上都有 CE 认证? 因为 CE 标记似乎显示在 EVM 板上、但不显示在单芯片上。

谢谢!

最棒的

ABIIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UL 或 CE 标记表明整个产品符合相应的认证。 适用的具体认证取决于最终产品的电压和预期应用。

    单个芯片上的 UL 或 CE 标记将是无用的、因为它本身不能用作产品、最终产品具有不同的特性。

    (隔离器和汽车器件保证通过某些测试、但这不足以保证任何最终产品都通过类似测试。)