This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:如何连接散热焊盘

Guru**** 2752855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/955868/lsf0108-how-to-connect-thermal-pad

器件型号:LSF0108

嗨、大家好。  

我想问 一下 LSF0108RKSR 的散热焊盘。  在数据表(第30页) 中提到 RKS "包含一个外露散热焊盘 、该散热焊盘设计为直接连接到外部散热器。 散热焊盘必须直接焊接到印刷电路板上"。

在这个 论坛中 、人们说"散热焊盘可被连接至接地层或者保持悬空"。 我不确定是否将其设置为悬空。 我认为这些选项是将散热焊盘连接到 GND (数据表中未指定),或将其连接到铜部分,只是为了提供机械固定。 首先、它是否可以连接到 GND? 如果可以、哪种选项可以在散热器效应方面提供最佳性能。

谢谢你