This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4046B:引脚15的连接、"齐纳?"

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/955789/cd4046b-connection-for-pin-15-zener

器件型号:CD4046B

我正在使用此 PLL 芯片进行设计、我不知道我希望将引脚15连接到什么。 它似乎是一个内部齐纳二极管、数据表显示它有助于电源调节。

我应该将引脚15连接到什么?

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian、欢迎参加论坛!

    老实说、我无法告诉您这些器件中包含齐纳二极管的原因。 我从未见过它实际上用于设计中。

    我建议只将该引脚接地或保持悬空-无论哪种方式、都不会影响器件的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 我不会连接它、但我仍然不太理解设计中的另一个相关元素。

    如果齐纳二极管连接到 VSS、则表明 VSS 必须高于接地电位才能驱动齐纳二极管、或低于该电位。 如果 VSS 被拉至>或<接地电位、电路的其余部分如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    齐纳二极管旨在反向偏置-这是使用齐纳二极管生成并联电压基准的适当电路:

    电阻器必须足够小、以便提供足够的电流来保持齐纳二极管"导通"并驱动连接在"Vref"处的任何负载